This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:关于 CLI 命令

Guru**** 2544610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132081/awr1843boost-about-cli-command

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

什么是 CLI 命令?

请告诉我 CLI 命令的详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    CLI 命令是通过 UART 应用端口从 PC 发送到电路板的命令、用于配置 AWR EVM 的各种参数。
    在演示应用程序中、您可以看到 配置文件将具有 CLI 命令、这些命令将发送到演示应用程序以配置线性调频脉冲、帧等 路径是
    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\profiles、以及运行演示时可以加载您想要加载的任何配置文件。

    MMW_CLI.c 文件根据 Config 文件中的值在应用程序中配置相同、相同的路径为
     C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\MMW\MSS\MMW_cli.c

    可以根据路径 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs 中第3.3.2节下的用户指南进行更改。 它还包含所有各种 CLI 命令的参数 以及可用于进一步使用的命令详细信息。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >您说过
    路径为 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18x \MMW\profiles、可以加载您需要的任何配置文件
    进行比较。

    ⇒它是.cfg、对吧?

    >您说过
    可以根据路径 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs 中第3.3.2节下的用户指南进行更改。 它还包含所有各种 CLI 命令的参数以及可用于进一步使用的命令详细信息。

    请告诉我文件名和持卡人的位置。
    我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    1) 1)是的、它是.cfg 文件本身

    2) 2)文件的名称是 mmwave_sdk_usert_guide.pdf、与我提到的路径相同。 如果您已下载适用于 AWR1843的 MMWAVE_SDK、则应将其显示在您的本地目录中。 然后在该 PDF 中、向下滚动到该部分并开始阅读、您将在该 PDF 中看到它、此处还附有一个片段。 如果未下载 MMWAVE_SDK、请从链接 MMWAVE-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 下载、 然后导航至相应路径。
    此外、如果您有任何疑问、请通过 Google 搜索 e2e.ti.com:(Query)查看论坛中是否存在类似的问题、并已解决
    此外、如需了解有关 AWR1843的更多材料、请访问 AWR1843数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 、查看技术文档。



    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。