Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
什么是 CLI 命令?
请告诉我 CLI 命令的详细信息!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
什么是 CLI 命令?
请告诉我 CLI 命令的详细信息!
您好、Hiroyuki、
CLI 命令是通过 UART 应用端口从 PC 发送到电路板的命令、用于配置 AWR EVM 的各种参数。
在演示应用程序中、您可以看到 配置文件将具有 CLI 命令、这些命令将发送到演示应用程序以配置线性调频脉冲、帧等 路径是
C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\profiles、以及运行演示时可以加载您想要加载的任何配置文件。
MMW_CLI.c 文件根据 Config 文件中的值在应用程序中配置相同、相同的路径为
C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\MMW\MSS\MMW_cli.c
可以根据路径 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs 中第3.3.2节下的用户指南进行更改。 它还包含所有各种 CLI 命令的参数 以及可用于进一步使用的命令详细信息。
此致、
Saswat Kumar
感谢你的答复。
>您说过
路径为 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18x \MMW\profiles、可以加载您需要的任何配置文件
进行比较。
⇒它是.cfg、对吧?
>您说过
可以根据路径 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs 中第3.3.2节下的用户指南进行更改。 它还包含所有各种 CLI 命令的参数以及可用于进一步使用的命令详细信息。
请告诉我文件名和持卡人的位置。
我找不到。
您好、Hiroyuki、
1) 1)是的、它是.cfg 文件本身
2) 2)文件的名称是 mmwave_sdk_usert_guide.pdf、与我提到的路径相同。 如果您已下载适用于 AWR1843的 MMWAVE_SDK、则应将其显示在您的本地目录中。 然后在该 PDF 中、向下滚动到该部分并开始阅读、您将在该 PDF 中看到它、此处还附有一个片段。 如果未下载 MMWAVE_SDK、请从链接 MMWAVE-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 下载、 然后导航至相应路径。
此外、如果您有任何疑问、请通过 Google 搜索 e2e.ti.com:(Query)查看论坛中是否存在类似的问题、并已解决
此外、如需了解有关 AWR1843的更多材料、请访问 AWR1843数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 、查看技术文档。 
此致、
Saswat Kumar