This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:TMAG5170EVM 传感器尺寸/CAD 模型(电路板宽度+传感器宽度)

Guru**** 1280440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133364/tmag5170uevm-tmag5170evm-sensor-dimensions-cad-model-width-of-board-sensor

器件型号:TMAG5170UEVM

您好!

我在其他注释中看到提供了电路板的尺寸、但我无法在传感器的位置找到 PCB 的宽度。 是否有更详细的工程图或更好的 CAD 模型可用?

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    这是 PCB 的一个步骤文件

    谢谢、

    Scott

    e2e.ti.com/.../SENS083A.step

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您在传感论坛上发帖! 整个 PCB 大约 为27.325毫米 x 45.72毫米、无卡扣、如果您将其卡扣并拆下其中一个传感器、则可以看到27.325毫米 x 22.86毫米。 有关传感器封装本身的信息应位于数据表中、并且应在产品页面中为传感器本身提供 CAD 文件、您可以单击设计和开发 :https://www.ti.com/product/TMAG5170

    对于 EVM、我可以为您生成一个步进文件、但它是两个板一起使用的、我希望这能够正常工作!

    e2e.ti.com/.../SENS083.step

    最棒的

    Isaac