请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170UEVM 您好!
我在其他注释中看到提供了电路板的尺寸、但我无法在传感器的位置找到 PCB 的宽度。 是否有更详细的工程图或更好的 CAD 模型可用?
谢谢、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在其他注释中看到提供了电路板的尺寸、但我无法在传感器的位置找到 PCB 的宽度。 是否有更详细的工程图或更好的 CAD 模型可用?
谢谢、
Thomas
Thomas、
这是 PCB 的一个步骤文件
谢谢、
Scott
尊敬的 Thomas:
感谢您在传感论坛上发帖! 整个 PCB 大约 为27.325毫米 x 45.72毫米、无卡扣、如果您将其卡扣并拆下其中一个传感器、则可以看到27.325毫米 x 22.86毫米。 有关传感器封装本身的信息应位于数据表中、并且应在产品页面中为传感器本身提供 CAD 文件、您可以单击设计和开发 :https://www.ti.com/product/TMAG5170
对于 EVM、我可以为您生成一个步进文件、但它是两个板一起使用的、我希望这能够正常工作!
最棒的
Isaac