请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 尊敬的 TI 团队:
在 AWR1851的 CRC 模块中 、例如16位 CRC 校验和、使用多项式0x1021和 CRC 初始值0xFFFF。
在我们的实现中、必须使用不同的 CRC 初始化值。 是否可以将 CRC 初始值从0xFFFF 更改为0x1010? 或为0xFFFF 固定值和
无法更改?
提前感谢!
此致、
谢尔盖耶夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
在 AWR1851的 CRC 模块中 、例如16位 CRC 校验和、使用多项式0x1021和 CRC 初始值0xFFFF。
在我们的实现中、必须使用不同的 CRC 初始化值。 是否可以将 CRC 初始值从0xFFFF 更改为0x1010? 或为0xFFFF 固定值和
无法更改?
提前感谢!
此致、
谢尔盖耶夫