This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:CRC 计算、有关 CRC 初始值的问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1061708/awr1843-crc-calculation-question-about-crc-init-value

器件型号:AWR1843

尊敬的 TI 团队:

在 AWR1851的 CRC 模块中  、例如16位 CRC 校验和、使用多项式0x1021和 CRC 初始值0xFFFF。

在我们的实现中、必须使用不同的 CRC 初始化值。 是否可以将 CRC 初始值从0xFFFF 更改为0x1010? 或为0xFFFF 固定值和  

无法更改?

提前感谢!

此致、

谢尔盖耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间与开发团队核实

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、  

    本主题是否有任何进展?

    此致、

    谢尔盖耶夫