请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 我使用演示可视化工具在物体接近传感器时对其进行数据记录、传感器固定到位。 当我绘制这些记录中的数据时(我已过滤出速度=0的数据点),我可以很好地表示接近传感器的物体,这是红色气泡的圆圈集合。 但是、所有其他气泡都是不必要的噪声、因为场景中没有其他气泡在移动。 我想尝试.cfg 文件中的不同配置来尝试消除这些不需要的数据点、但会遇到一些问题。

我知道我的一些问题在这个帖子中讨论过、但我想补充一些问题。 我几乎任何修改.cfg 文件的尝试都不会与毫米波演示可视化工具配合使用。 我的问题是:
- 演示可视化工具是限制因素、还是我的配置与开箱即用演示固件不兼容? (
- 是否有任何资源描述哪些配置将专门用于演示固件的限制、以便我可以保存一些试错?
- 如果我无法使用开箱即用固件,或者无法使用演示可视化工具,是否有类似的固件构建或工具可以提供更大的灵活性,但仍然允许我轻松收集这些数据?
- 还有其他关于如何解决此问题的建议吗?
感谢您的观看!