This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:借助演示软件帮助调整.cfg 参数

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063942/iwr6843aopevm-help-adjusting-cfg-parameters-with-demo-software

器件型号:IWR6843AOPEVM

我使用演示可视化工具在物体接近传感器时对其进行数据记录、传感器固定到位。 当我绘制这些记录中的数据时(我已过滤出速度=0的数据点),我可以很好地表示接近传感器的物体,这是红色气泡的圆圈集合。 但是、所有其他气泡都是不必要的噪声、因为场景中没有其他气泡在移动。 我想尝试.cfg 文件中的不同配置来尝试消除这些不需要的数据点、但会遇到一些问题。  

我知道我的一些问题在这个帖子中讨论过、但我想补充一些问题。  我几乎任何修改.cfg 文件的尝试都不会与毫米波演示可视化工具配合使用。 我的问题是:

  1. 演示可视化工具是限制因素、还是我的配置与开箱即用演示固件不兼容? (
  2. 是否有任何资源描述哪些配置将专门用于演示固件的限制、以便我可以保存一些试错?
  3. 如果我无法使用开箱即用固件,或者无法使用演示可视化工具,是否有类似的固件构建或工具可以提供更大的灵活性,但仍然允许我轻松收集这些数据?
  4. 还有其他关于如何解决此问题的建议吗?

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以尝试使用人员计数可视化工具、该可视化工具可在毫米波工业工具箱中的人员计数实验室下找到。 此可视化工具基于 Python、支持开箱即用演示。 这将为您提供一个比较点。

    此致、
    阿尔茨