This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:关于天线

Guru**** 1178930 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MMWAVEPOEEVM, MMWAVEICBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1062030/iwr6843isk-regarding-the-antenna

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEPOEEVMMMWAVEICBOOST

大家好、

我必须将完整设置(即 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST + MMWAVEPOEEVM)放入 一个包装箱中。 那么、是否可以使用透明材料为我们的应用封装顶部天线部分? 它是否会影响天线的工作。?

在哪里可以找到所有三个电路板的尺寸?

谢谢、此致、
Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    是的。  材料类型和形状将影响天线性能。  下面是一个技术文档的链接、其中介绍了 Radome 设计。

    https://www.ti.com/lit/swra705

    请在 TI 网站上查看电路板尺寸。

    此致、
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    我已经浏览过许多 PDF、但没有找到任何内容。

    IWR6843ISK 的 i git .dxf 文件。 如果其他2的.dxf 文件可用、它将非常有用。

    谢谢、此致、

    Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    MMWAVEICBOOST 尺寸为13.5mm x 7mm

    MMWAVEPOEEVM 大小:

    此致、
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    我还需要 MMWAVEPOEEVM。

    谢谢、此致、

    Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    所附图像具有  MMWAVEPOEEVM 电路板的尺寸。  这是我之前的答复。  您检查过吗?

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    对于 POE 和 MMWAVEICBOOST、我还需要与电源插孔、USB 端口等对应的尺寸。

    谢谢、此致、

    Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    我需要检查它是否可用。

    此致、
    萨米语