This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:推荐用于传感器的保护滤波器

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134570/hdc1080evm-recommended-protection-filter-for-sensor

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1080HDC2022

您好、员工

已确认使用 HDC1080的湿度计在长时间运行后存在湿度值漂移问题。
作为对策,我们计划参考以下 e2e 答案。


提供多种引脚兼容的封装盖选项、例如可拆卸聚酰亚胺胶带和 IP67级永久过滤器盖。
这些盖板可在组装过程中和使用寿命期间防止器件进入灰尘和湿气
系统、即使传感器暴露于污染物、也有助于保持精度。

e2e.ti.com/.../2781109

让我提问。
上述问题是客户设计的电路中的操作。
对于 EVM、传感器窗口上是否有滤波器来防止 HDC10180产生污垢和灰尘?
如果是、请告诉我产品型号。

最棒的餐厅
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。  

    我们目前不提供带 PTFE 过滤器的 HDC1080。 但是、HDC2022配有 PTFE 滤波器、IP67等级、与 HDC1080引脚兼容。  

    此致、
    Pavani Tenneti