请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080EVM 主题中讨论的其他器件:HDC1080、 HDC2022
您好、员工
已确认使用 HDC1080的湿度计在长时间运行后存在湿度值漂移问题。
作为对策,我们计划参考以下 e2e 答案。
提供多种引脚兼容的封装盖选项、例如可拆卸聚酰亚胺胶带和 IP67级永久过滤器盖。
这些盖板可在组装过程中和使用寿命期间防止器件进入灰尘和湿气
系统、即使传感器暴露于污染物、也有助于保持精度。
让我提问。
上述问题是客户设计的电路中的操作。
对于 EVM、传感器窗口上是否有滤波器来防止 HDC10180产生污垢和灰尘?
如果是、请告诉我产品型号。
最棒的餐厅
自助餐厅