请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 大家好、TI 人、
我们设计了用于 ASIC 远程传感器的 TMP431。
我们希望通过 TMP431设置 ASIC OTP 机制、OT 为90C。
在这种情况下、当 ASIC 温度超过90C 时、ALERT 引脚或隐形引脚将置为 CPLD 以关断 ASIC 电源轨。
您能否向我们分享您的信息?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Su、
该功能可使用 Therm/或 ALERT/引脚。 数据表的第8.3.7节对此进行了说明。 数据表的第8.6.3节还详细介绍了限制寄存器的设置。