This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:如何为 TMP431设置警报/公开温度

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134182/tmp431-how-to-set-alert-overt-temperature-for-tmp431

器件型号:TMP431

大家好、TI 人、

我们设计了用于 ASIC 远程传感器的 TMP431。

我们希望通过 TMP431设置 ASIC OTP 机制、OT 为90C

在这种情况下、当 ASIC 温度超过90C 时、ALERT 引脚或隐形引脚将置为 CPLD 以关断 ASIC 电源轨。

您能否向我们分享您的信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    该功能可使用 Therm/或 ALERT/引脚。  数据表的第8.3.7节对此进行了说明。  数据表的第8.6.3节还详细介绍了限制寄存器的设置。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp431.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    好极了。 感谢您的 grest 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  如果还有其他问题、请告诉我。