主题中讨论的其他器件: FDC2212、 FDC2114EVM、 FDC2214、 FDC2114、 FDC2112、 FDC1004.
您好!
出于评估目的、我希望将 FDC2214EVM 与定制板搭配使用、并搭配使用 FDC2212。
当我将定制板与 FDC2212连接到 EVM 的 J3时、软件(MSP430和 PC 应用)是否可以正常工作?
它是否适用于 FDC2212 (12位版本)和更高的采样率、或者我是否还需要为此购买 FDC2114EVM?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
出于评估目的、我希望将 FDC2214EVM 与定制板搭配使用、并搭配使用 FDC2212。
当我将定制板与 FDC2212连接到 EVM 的 J3时、软件(MSP430和 PC 应用)是否可以正常工作?
它是否适用于 FDC2212 (12位版本)和更高的采样率、或者我是否还需要为此购买 FDC2114EVM?
谢谢!
您好!
如果您要开发定制板、我们通常建议您也使用自己的 MCU。 如果您想尝试使用与 EVM 相同的 MCU 和 GUI 解决方案的定制板、则需要考虑以下几个问题:
您是否有理由只使用 FDC2214EVM 的2个通道进行定制电路板而不是测试? 除了通道差异外、它们在功能上也相似。
此致、
Justin Beigel
您好 Justin、
我们希望制作一个可连接到 EVM 和我们自己的微控制器解决方案的传感器板、我们目前的软件资源有点少、因此 EVM + GUI 是一个很好的评估选项。
由于一些限制、尺寸、连接器、我们希望使用我们自己的传感器板 、我还需要添加一个驱动屏蔽。
使用 FDC2212的唯一原因是、最终我们只需要一个通道、可能需要一个通道进行温度补偿。
但是、如果您建议使用4通道选项来连接 EVM、则我们将首先在电路板上使用 FDC2214/FDC2114。