This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:与 FDC2212配合使用

Guru**** 1193700 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2212, FDC2114EVM, FDC2214, FDC2114, FDC2112, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055431/fdc2214evm-work-with-fdc2212

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2212FDC2114EVMFDC2214FDC2114FDC2112FDC1004.

您好!

出于评估目的、我希望将 FDC2214EVM 与定制板搭配使用、并搭配使用 FDC2212。  

当我将定制板与 FDC2212连接到 EVM 的 J3时、软件(MSP430和 PC 应用)是否可以正常工作?  

它是否适用于 FDC2212 (12位版本)和更高的采样率、或者我是否还需要为此购买 FDC2114EVM?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您要开发定制板、我们通常建议您也使用自己的 MCU。 如果您想尝试使用与 EVM 相同的 MCU 和 GUI 解决方案的定制板、则需要考虑以下几个问题:  

    • 定制板需要与 J3具有相同的连接、以确保 MCU 板尝试与 FDC 器件通信时不会出现任何错误。  
    • MCU 板具有可用于 FDC2114和 FDC2214的固件。 鉴于此、FDC2212可能仍会连接到 GUI、但会在尝试从非现有通道获取数据时引发错误。  
    • 您提到了12位版本、因此如果您使用的是 FDC2112、则需要确保 MCU 板刷写了 FDC2114固件以获得最佳结果。 同样、FDC2214固件也是 FDC2212的最佳选择。 这是因为 FDC2212和 FDC2214共享相同的器件 ID:  
    • 我们无法保证定制板与我们提供的 MCU 板一起工作、只能为其工作提供最佳建议。

    您是否有理由只使用 FDC2214EVM 的2个通道进行定制电路板而不是测试? 除了通道差异外、它们在功能上也相似。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们希望制作一个可连接到 EVM 和我们自己的微控制器解决方案的传感器板、我们目前的软件资源有点少、因此 EVM + GUI 是一个很好的评估选项。

    由于一些限制、尺寸、连接器、我们希望使用我们自己的传感器板 、我还需要添加一个驱动屏蔽。

    使用 FDC2212的唯一原因是、最终我们只需要一个通道、可能需要一个通道进行温度补偿。  

    但是、如果您建议使用4通道选项来连接 EVM、则我们将首先在电路板上使用 FDC2214/FDC2114。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您想避免构建定制板、可使用 FDC2214EVM 进行原型设计。 但是、如果您需要有源屏蔽、您是否考虑了 FDC1004? 它具有内置有源屏蔽功能、可降低测量噪声。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经考虑了 FDC1004 (我们在其他应用中使用它)、但在此应用中、我们有很大一部分传感器是非屏蔽的。  

    它需要在更高的辐射抗扰度场中工作。  

    较高 EMI 场的"电流注入"将通过 FDC1004提供电容变化。  

    我想在此测试中测试 FDC2214是否更好。  

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您提供的澄清信息。 如果您要使用 FDC2212的定制板、最好遵循上述建议。  

    此致、  

    Justin Beigel