请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U
我有一个 AWR1843Boost。 当我通过 USB 连接到 PC 时、在器件管理器中、我可以看到两个 VCP:XDS110类应用/用户 UART 和 XDS110类辅助数据端口。
我安装的 Code Composer Studio 的其他版本是
Code Composer Studio
版本:10.1.1.00004
最近、我购买了 XDS110调试探针(器件型号:TMDSEMU110-U)。 当我将其连接到 PC 时、在设备管理器中、它看起来与 AWR1843Boost 不同。

是否需要再次安装 XDS110驱动程序? 您可以向我发送驱动程序的链接吗?
谢谢