This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:连接 XDS110调试探针时、XDS110的虚拟串行端口无法识别为 XDS110类端口

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055259/awr1843-virtual-serial-ports-of-xds110-are-not-recognized-as-xds110-class-ports-when-connect-xds110-debug-probe

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

我有一个 AWR1843Boost。 当我通过 USB 连接到 PC 时、在器件管理器中、我可以看到两个 VCP:XDS110类应用/用户 UART 和 XDS110类辅助数据端口。  

我安装的 Code Composer Studio 的其他版本是  

Code Composer Studio

版本:10.1.1.00004

最近、我购买了 XDS110调试探针(器件型号:TMDSEMU110-U)。 当我将其连接到 PC 时、在设备管理器中、它看起来与 AWR1843Boost 不同。  

是否需要再次安装 XDS110驱动程序? 您可以向我发送驱动程序的链接吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    外部 XDS110调试不会显示与 AWR1843BOOST 上的调试器相同的 COM 端口名称、因为它们是不同的。 但您继续使用调试器,JTAG 应该像在 AWR1843BOOST 上一样正常工作。

    此致、
    Vivek