请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC3114-Q1 大家好、
在 LDC3114-Q1数据表中、建议多次"为了获得最佳性能、将传感器频率配置为大于3MHz"。 然而,我不清楚为什么我们提出了这项建议。
为什么不建议使用低于3MHz 的频率、即使器件可以在1MHz - 30MHz 之间运行?
设计低于3MHz 的线圈会产生哪些后果、例如在 LDC161x-Q1和 LDC3114-Q1之间进行器件间比较?
谢谢、
Jacob