This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:建议传感器频率高于3MHz

Guru**** 2543560 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1054017/ldc3114-q1-sensor-frequency-above-3mhz-recommendation

器件型号:LDC3114-Q1

大家好、

在 LDC3114-Q1数据表中、建议多次"为了获得最佳性能、将传感器频率配置为大于3MHz"。 然而,我不清楚为什么我们提出了这项建议。

为什么不建议使用低于3MHz 的频率、即使器件可以在1MHz - 30MHz 之间运行?

设计低于3MHz 的线圈会产生哪些后果、例如在 LDC161x-Q1和 LDC3114-Q1之间进行器件间比较?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    我们实际上建议传感器频率保持在5MHz 以上。 将更新数据表以反映此情况以及器件的完整版本。 我们建议保持高于此频率的原因是、我们注意 到性能低于此值的情况。 低于此值可能会导致传感器振荡以意外的方式开始运行。 这可能会导致传感器上出现更高噪声、从而影响感测到的分辨率、有时还会影响基线跟踪算法。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的见解! 5MHz 注释与我在设计计算器工具中看到的内容一致。 数据表将会更新。