This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2550540 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049734/dca1000evm-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我有 DCA1000 + IWR1443来收集数据。 但是、当我尝试更改配置时、我发现许多数据丢失。 例如、我总共设置3000ADC 样本/线性调频脉冲、200个线性调频脉冲/帧和5个帧。 应该有3000000个样本。 但是、在我解压原始数据后、只有952000个样本。 此外、当我收集数据并单击 DCA1000ARM 触发帧时、一切都运行良好。 当我收集 PostProc 时,出现问题。 图显示了 SensorConfig 和输出。 那么、为什么缺少一些数据呢? 是否有任何配置我将其设置为错误?

谢谢、

Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我看到您正在使用 mmWave Studio 01_00_00_00。 这是否意味着您拥有较旧版本的 IWR1443器件、即 ES2.0?

    如果情况并非如此、则需要下载最新版本、即  mmWave Studio 02_01_01_00。

    在数据包丢失时、您能否增加 DCA1000上的数据包间延迟以查看这是否有帮助?  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 IWR1443 ES2.0、因此我必须使用 mmWave Studio 1.0。

    数据包延迟在哪里? 数据包延迟是否与触发延迟相同(图)? 触发延迟的功能是什么?

    谢谢、

    Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、  

    如果您在 mmWave Studio 中向左滚动、您将看到"设置 DCA1000"按钮。  如果您单击该按钮、将出现一个新窗口、 其中会出现"packet delay"选项。 您可以将数据包延迟增加到50us 或75us、然后尝试。  

    帧配置中的触发延迟选项对应于按下"Start Frames"按钮和实际帧开始时的延时时间。  

    此外、我想告诉您、由于印度的节日假期、下周我将能够再次回答您的后续问题(如果您在此之后可能有)。 由此给您带来的不便、我们深表歉意、我们提前对延误深表歉意。    

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将数据包延迟从25us 更改为75us。 我将采样/线性调频脉冲从2000更改为2100。 但是、它不起作用。 图中显示了许多数据丢失。 因此、我认为这个问题不是由数据包延迟引起的。 那么、我如何处理它呢?

    此外、当我设置2000sample /线性调频脉冲和25us 延迟时、它会起作用。 我检查数据并在每个线性调频脉冲中找到、第1000个到第2000 个样本为0 (如图所示)。 此外、我还将数据包延迟从25us 更改为75us。 同样、一半的样本为零。 是什么原因导致了这种情况? 我如何处理它?

    配置如图所示。 根据该图、可以看到  

    谢谢、

    Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据配置、可使用18MHz 采样率在(斜坡结束时间- ADC 开始时间)内采集2100个 样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiacheng、  

    很抱歉由于印度的假期而延误。  

    那么、根据您的观察结果、您是否意味着以下配置可以正常工作而不会丢失任何数据包?  

    [引用 userid="501838" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049734/dca1000evm-mmwave-studio/3886182 #3886182"]此外,当我设置2000sample /线性调频脉冲和25us 延迟时,它会起作用。

    此外、以下配置是否也正常工作?  

    [引用 userid="501838" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049734/dca1000evm-mmwave-studio/3886185 #3886185"]可使用18MHz 采样率在(斜坡结束时间- ADC 开始时间)内采集2100个 样本。[/quot]

    您能否以确切的线性调频脉冲配置或配置脚本发送给我、以便我在我的末尾复制此脚本?  

    此致、

    石田