您好!
我已将 TMP126-Q1连接到我的开发系统并正在进行测试。 在~室温下、一切工作正常。 今天、我将传感器放在工业烤箱中、以检查它在高温下的运行情况。 过温设置为150摄氏度(我已使用连接了热电偶的 Fluke 温度计验证这是实际温度)。 在将器件插入烤箱后的前几个读数中、我看到温度在上升、然后芯片的温度读数下降到一个非常低的值(0x0080和0x00CC 似乎是最常见的)。 如果我从烤箱中取出芯片、它会"恢复"、我可以观察到温度下降到室温。
我已经尝试使用两个器件、它们的运行方式完全相同。 我的系统设置为每20秒读取一次。 我看到的最高温度为114C、到下一次读取时、出现低值读数。
下面是几个问题:
1) 1)器件是否确实能够达到数据表中所述的175C? 为了使其在最高温度下工作、我需要做什么特殊的事情吗?
2) 2)温度超过175C 时、器件的预期行为是什么? 是否有办法知道我是否超出了芯片的温度限制?
3) 3)我看到此器件现已缺货。 有更多信息时的任何想法 ... 我应该继续计划在即将发布的产品中使用它、还是在几个月/几年后使用它?
谢谢、
标记