This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126-Q1:器件不能达到数据表中指定的175C

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1050840/tmp126-q1-part-not-working-to-175c-as-specified-in-the-data-sheet

器件型号:TMP126-Q1

您好!

  我已将 TMP126-Q1连接到我的开发系统并正在进行测试。  在~室温下、一切工作正常。  今天、我将传感器放在工业烤箱中、以检查它在高温下的运行情况。  过温设置为150摄氏度(我已使用连接了热电偶的 Fluke 温度计验证这是实际温度)。  在将器件插入烤箱后的前几个读数中、我看到温度在上升、然后芯片的温度读数下降到一个非常低的值(0x0080和0x00CC 似乎是最常见的)。  如果我从烤箱中取出芯片、它会"恢复"、我可以观察到温度下降到室温。

  我已经尝试使用两个器件、它们的运行方式完全相同。  我的系统设置为每20秒读取一次。  我看到的最高温度为114C、到下一次读取时、出现低值读数。

  下面是几个问题:

1) 1)器件是否确实能够达到数据表中所述的175C?  为了使其在最高温度下工作、我需要做什么特殊的事情吗?

2) 2)温度超过175C 时、器件的预期行为是什么?  是否有办法知道我是否超出了芯片的温度限制?

3) 3)我看到此器件现已缺货。  有更多信息时的任何想法 ...  我应该继续计划在即将发布的产品中使用它、还是在几个月/几年后使用它?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark -

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!  

    您使用的是 PTMP126-Q1的哪个变体? 我假设 DBV 版本、因为 DCK 有库存、但我想与您一起检查。   

    关于您的测试、如果您可以提供您的设置或连接图的任何图像、这将有助于我们找到您的根本原因-这些器件是预制器件(P 标记表示) 但是、作为我们的资质的一部分、多个器件已经过高温测试、并通过了 测试-因此在这里、它可能是其他一些在高温下发生故障的组件-因此、您可以分享有关您的设置的更多详细信息、这将是很好的。 器件结温的绝对最大值为180C、因此如果您仅达到150C、则不应超过该值。

    关于此器件的量产版本-目前我们计划在2022年第一季度初发布-DBV (如果是您使用的器件)、-DCK 将在该日期后几个月内发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

      我使用的是器件的 DBV 版本。  我的设置非常简单 ...  我有一个带微控制器的小型电路板、一个 LED 和一个用于连接到 TMP126-Q1的电缆的5引脚连接器。  TMP126-Q1安装在小型原型板上、电缆的另一端与该原型板相连。  使用 TMP126-Q1时电路板上没有其他组件。  板之间的电缆长度约为6英尺。  在测试过程中、仅将 TMP126-Q1和大约1英尺的电缆插入到烤箱中(微控制器板和其余电缆位于烤箱外)。

    我似乎无法在此处插入/粘贴任何图片或绘图 ...  您是否有一封电子邮件、我可以将其发送给您(或有关如何在此处插入的提示)。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记-  

    感谢您的解释-在这里、您正在远距离运行 SPI 总线-我个人注意到了4MHz 以上的问题、其中6英寸长的导线 没有绞线或屏蔽线。 您可以检查并随后降低 SPI 时钟频率(我测试了16MHz 至125kHz) 要查看这是否能帮助您、并使用逻辑分析仪或分析仪监控实际的 SPI 总线、以查看热量是否以任何方式影响测量返回、同时仔细检查您的导线和 PCB 是否具有此温度额定值。  

     当您回复插入图像时、您应该会在底部看到一个工具栏、选择"插入"、然后选择"图像/视频文件"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

      我以4.1kHz (非常慢)的频率运行 SPI 时钟、因此我不认为电缆长度是个问题。  我还使用示波器来验证 CLK、NCS 和 MOSI / MISO 信号。  在室温和较高温度下、一切看起来都很好。

      在我最近的测试中、我发现了与以前相同的问题(100 - 120C 范围内读数不良)、 但这次该器件在大约120C 时再次开始工作、工作温度高达155C、当我将加热炉温度升高到165C 时、它再次给出了不良的值。  我开始想知道这是否是一个"热冲击"问题 ...  当我在100°C 时将部件从室温移到过温时、它会立即看到温度的大幅变化、然后在这种较高温度下浸泡一段时间后、它会再次开始工作。  我的下一项测试是在室温下将其放入烤箱中、然后缓慢地将烤箱温度从~20C 斜升至更高的温度(除非您有不同的建议)。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否以参考方式发送示波器捕获的图像? 此外,您在测试设置中使用的电缆类型是什么?

    Jalen