This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:更密集的3D 点云可视化

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1051772/iwr6843isk-ods-denser-3d-point-cloud-visualization

器件型号:IWR6843ISK-ODS

e2e.ti.com/.../one.mp4

这是我生成的点云、但我希望它更密集  

更类似于下面的视频

e2e.ti.com/.../one_5F00_pdes_5F00_straight.mp4

我如何才能像这样使点云更加密集

此致  

阿卜杜拉希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 7 0
    ADCfg 2 1.
    adcbufCfg -1 0 1 1 1
    低功耗0 0
    ProfileCfg 0 60.75 30.00 25.00 59.10 657930 0 54.71 1 96 2950.00 2 1 36
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 3
    线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
    bpmCfg -1 1 0 1
    帧配置0 2 96 0 55.0 1 0
    %******* 检测层参数*******
    DynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
    DynamicRACfarCfg -1 4 2 8 12 4 5 9 0.40 1
    Dynamic2DAngleCfg -1 3 0.0300 1 0 1 0.50 0.85 8.00
    StaticRangeAnglCfg -1 0 8 2.
    StaticRACfarCfg -1 6 2 2 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0
    fineMotionCfg -1 0
    %******* 电路板调整参数********
    antGeometry0 0 0 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
    antGeometry1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -2 -3 -2
    antPhaseRot 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
    fovCfg -1 70.0 20.0
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    %******* 跟踪层 PARATMETERS
    StaticBoundaryBox -3 1 6 0 3
    边界框-4 4 0 8 0 3
    sensorPosition 2 0 15
    gatingParam 3 2 2 4
    州参数3 3 6 500 5 6000
    分配参数40 100 0.1 20 0.5 20
    maxAcceleration 0.1 0.1 0.1 0.1
    PresBoundenceBox -4 4 4 0.5 2.5
    跟踪配置1 2 800 30 46 96 55.0

    这是我的配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullahi、

    我注意到、在拍摄的视频中、与室内视频相比、在特定方向上有更大的运动、因为室内视频中的人似乎在较小的区域来回走动、这可能导致外部场景中的点云更强。 室内的封闭空间中也可能存在更多的反射或噪声。  

    您可以查看以下文档、其中介绍了可以更改的各种参数、例如可能影响点数的 SNR 阈值。  

    以下片段来自检测层参数调优指南的第27页、可在此处找到。  

    /labs/people_counting/docs/3D_people_counting_detection_layer_tuning_guide.pdf

    这是另一个涉及跟踪器调优层的用户指南、可能会很有用。  

    /labs/people_counting/docs/3D_people_counting_tracker_layer_tuning_guide.pdf

    请参阅以下可能与此问题相关的旧版 e2e 帖子。  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1028114/iwr6843-point-cloud-snr-differs-depending-on-direction-of-motion/3804744?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=iwr6843%2520point%2520cloud%2520density#3804744

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了获得 有关目标的更多点、您可能希望:

    1.尝试针对相应器件/电路板进行 OOB 演示 --这可以在调优射频/处理方面带来更大的灵活性

    2.使用毫米波 SDK 用户指南 查看和修改以下参数

     - CFAR (阈值)

    静态干扰

    多物体检测。

     

    要查看上述参考资料的可用位置、请参阅

    MMWAVE-SDK   >> mmwave_sdk_user_guide.pdf

    工业工具箱 >> 68xx ODS -点云演示

    TI 毫米波传感器的使用和运行

    谢谢、

    Vaibhav