This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:与 IWR1843BOOST 的性能比较

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, IWR6843ISK, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048167/iwr6843isk-performance-comparison-with-iwr1843boost

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR1843BOOSTIWR1843

您好!

我已经使用 工业工具箱4.0.0中的交通监控实验室测试了 IWR6843ISK 和 IWR1843BOOST 演示板。

我使用了几乎完全相同的18xx 和68xx 70m_MIMO_3D 配置文件。

IWR1843卡在检查 XY 点云时性能显著提高:扩散、密度、杂波...

我还尝试使用相同的 CFAR 阈值。

我正在尝试确定可能的原因:

- PCB 损坏

-两个卡具有不同的天线设计

-不同的芯片规格

-电源噪声(1843时电池+ LDO、6843时为 USB3)

(笑声)

请帮帮我。

此致、

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Massimo

    我需要更多信息来帮助您。 两个电路板的性能预期都相同、您能否分享您的结果的一些数据和图片/视频? 您看到的差异有多大? 您能否确认您的测量场景中没有此类差异?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    测量设置完全相同:

     -雷达放置在距离最近车道~1.5米、~2米的稳定三脚架上;

    -仰角:~0°;

    -方位角:稍微倾斜,指向~80m 的汽车;

    -6843 CFAR 阈值设置为与1843相同,以获得相同的灵敏度;

    -视频抖动,因为我正在手持录音设备。

    从下面的捕获中,您可以看到6843的主要问题是目标的 X 扩散(距离大于40m 时超过20m),并且通常是群集中心的缺口:

    6843

    这里是1843的一个捕获。

    1843

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Massimo

    我注意到、在68xx 和18xx_traffic_monitoring_70m_MIMO_3D.cfg 文件中、轨迹 Cfg 与速度阈值较低、这可能是您在 IWR6843ISK 电路板上看到点数较少的原因。 我建议确保两个配置(除了 profileCfg)中的参数相同。 我注意到 CQRxSatMonitor 参数也存在差异。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、您好、感谢您的回复。

    根据我的理解、trackingCfg 仅供跟踪器算法(gtrack)使用、而我不显示航迹、而只显示点云。

    CQRxSatMonitor 不同,但似乎从 analogMonitor 0 0中禁用

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Massimo

    您的结果与预期相差很大、两个器件之间几乎没有预期的性能差异。 我建议重新测试并确保两者的条件完全相同。

    如果您想继续讨论、我将需要有关您的测试设置和过程的更多信息、否则我无法再作进一步评论。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我将重新测试并尝试使用配置了相同参数的两个雷达捕获相同的车辆。

    请不要关闭该主题并等待几周时间。

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Massimo、听起来不错

    此致、

    -AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用两个雷达同时检测(6843和1843)进行了新的测量。

    以下是设置的照片、与上一张照片(仰角、方位角、配置)类似。

    两个雷达的金属杆方位角为~90°(从视轴)、不应干扰。

    下面是一个显示我的问题的选定(X、Y)快照:6843 (左侧)似乎生成的检测点的扩展程度更高,特别是在 X 轴上,而不是1843 (右侧)。 此外、在正确点的点密度似乎比1843更好。

    最后,下面是一个简短的序列:

    我知道设计上不应该有任何差异、但我需要指出这种差异的原因(测试设置、信号处理链、PCB 制造、芯片射频性能...) 。

    如果您需要有关设置的特定信息、请告诉我。

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、您好!

    很抱歉耽误了我们的假期。 您能否确认是否已将预编译二进制文件加载到器件上、或者是否已编译工程并对软件进行了任何更改? 此外、请确认每个器件上加载的软件文件、因为它们需要不同。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    -我使用了预构建的二进制文件:traffic_monitoring_18xx_demo.bin 和 traffy_monitoring_68xx_demo.bin。

    我还在与之前类似的测试设置中绘制了具有相应默认配置文件的相同流量对应的两个雷达的检测点。

    第一个是1843、看起来不错。

    第二个是6843、您可以看到方位角噪声更大。

    点密度明显低于1843。

    高度估算存在实际问题。

    最后、速度模糊似乎有问题(存在很多混叠)。

    我没有对这两个雷达中的任何一个执行校准、并且知道它会影响角度估算、并且在嘈杂环境中也会导致速度消歧。

    6843的性能是否会与1843类似并经过适当校准?

    您是否会指出其他内容?

    此致、

    1843

    6843

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准当然可以帮助进行角度估算、或许可以使其更清晰。 对于混叠、您可能需要查看与连续帧相比的范围以选择正确的速度。 请尝试这些方法、看看它是否有用。 我不知道为什么性能会有所不同、尽管它看起来非常接近。 我将咨询我的团队以获得更多建议。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟进一下、说校准将有望帮助我们、并且需要成为我们尝试的下一项工作。 请参阅 此处的说明(前提条件3)

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    校准提高了6843的性能。

    我现在绘制的图与1843类似。

    感谢您的帮助、

    Massimo