This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:输出始终为高电平

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC0851EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042665/ldc0851-output-always-high

器件型号:LDC0851

我们在 堆叠线圈设置中使用 LDC0851HDSGR。 然而、输出永远不会变为低电平、表明已检测到金属。  

我使用 webench 工具来生成线圈并选择一个电容器值。 我添加了原理图、PCB 布局和层叠。  

线圈直径为7.75mm、履带宽度 为0.076mm、间隙 为0.076mm。 有关如何解决此问题的任何建议都很有帮助。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用于生成线圈的工具给出的参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我 对此有几个问题。  

    • 金属目标到传感器的距离是多少(如果适用、最小值和最大值)?  
    • 您是否使用任何其他电阻器针对 R8 (ADJ 引脚)进行了测试?  
    • 您的应用/测试附近是否有任何其他非目标金属?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目标为3mm。

    我们尚未更改此设计的值、因为问题不是它检测到的范围、而是输出始终处于高电平。  

    在测试时、WW 附近没有金属。 然而、下图是设置的外观、顶部 PCB 上有用于该设计的稳压器、我们必须进行此层叠才能装入外壳。 我不认为顶部 PCB 会影响线圈、因为我在移除顶部 PCB 的情况下对其进行了测试。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    感谢您的澄清。 我还有几个后续问题要问您。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我已经阅读了"故障排除"应用手册、这就是我最终使用当前设计的方法、因为我看到我们之前的设计本来不应该工作、但确实工作了。 在单独的 PCB 上有2个线圈、但使用的功率太大、因此我们尝试了单个 PCB 堆叠线圈设置、如 webench 工具所示、线圈越多、电容器越小。  

    它发生在多个器件上。

    我本周已不在办公室、我将尽快尝试测量参考线圈。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、下面分别是 LR 和 LS 的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从屏幕截图中可以看到、传感器之间存在相当大的频率差异。 基准(13.89MHz)高于传感器(11.76MHz)、这可能是导致问题的原因。 传感器的频率与线圈的电感相关、而基准电压与传感器的偏移非常可能导致输出永远不会切换、无论目标距离如何。  

    我在您的布局中看不到任何明显会导致差异的东西。 您的布线与照片相对匹配、唯一的区别是过孔。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我返回并再次测量。 这次我看到频率在13MHZ 和15MHZ 之间变化。 该设计适用于16MHz。

    有什么想法可以导致这种情况、或者我可以做些什么来调试这种情况?

    我在 IC 的引脚上测量了这一点。  

    LS:

    LS 混合信号

    LS 隔离信号1

    LS 隔离式2.

    LR 混合信号

    LR 信号1

    LR 信号2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    示波器探针上的电容可能会产生影响、但似乎您在两个通道上使用相同的探针、这不会考虑线圈之间的差异。 器件和线圈之间的走线似乎略有差异(A 过孔和稍微不同的长度)、但这还不足以对频率产生如此大的影响。  

    频率是否在您的不同单元之间一致?  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    是的、它在我们的所有器件中看起来都是一样的。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    感谢您的确认。 如果您查看线圈设计的各个层、您可以尝试查找参考线圈与传感器线圈不同的任何位置。 您是否能够共享布局文件?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../layout.PcbDoc

    您好 Justin、  

    我们使用了 Webench 工具生成的线圈。 我添加了布局。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    感谢您分享布局。 我有几个后续问题可供您进一步调试。  

    您能否测量传感器和参考线圈的 Rp?  sna936 应用手册提供了有关如何执行此操作的说明。  

    由于引线长度和基准上的过孔之间存在细微差异、我希望它会略有不同。  

    此外、您能否使用系统中的 LDC0851EVM 线圈代替 LDC0851部分进行一些测试? 最好是只交换线圈、但我认为这不会很容易与您的板配合使用。  

    最后、如果您更改电容器以更改传感器的频率、那么基准和传感器之间的频率漂移是否仍然是相同的比例?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    很抱歉、我只能回复您。  

    遗憾 的是、我们没有测量 Rp 所需的工具、也没有 LDC0851EVM 线圈。

    不过、我已将电容器更改为82pF、并在传感器和参考 线圈引脚上测量了以下值:

    LS:

     

    LR:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    通过将电容器更改为82pF、Ls 和 Lr 频率 增量似乎已降低。   您的应用是否可以接受电容变化,您是否能够检测目标?  

    对于 RP 测量技术、如果您无法访问网络分析器、则最适合使用4。 台式仪器可以在这里工作。 这种方法可能无法实现精度。  

    此外、还可以购买 LDC0851EVM、 链接如下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:  

    我们仍然无法检测到目标。  

    方法3中的第4点是什么? 我在链接的应用手册中看不到方法4。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    是的、使用信号发生器的方法3是 Arjun 所指的。 由于电容器变化导致两个线圈之间的频率更接近、因此您的设计中涉及的寄生效应可能比预期的要多。 您可以尝试再次增大电容器或考虑更改线圈设计。 如果您更改了线圈设计、还可以在运行电路板的新修订版之前使用 EVM 测试线圈变化。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我尝试将电容器增加到100pF、但它仍然不起作用。  

    是否可以向您发送我们的其中一个电路板? 我们没有用于测量 Rp 的设备。

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    因为该差值看起来与频率相关。 我希望随着频率的降低、两个信号将更接近相同的频率、您更有可能看到 开关输出、但电容器增大得多将开始导致器件的电流限制。 因此、我认为将线圈设计更改为较低频率可能有一些好处。 线圈的重新设计是否适合您在此应用中考虑?  

    为了达到 Rp 的目的、测量该值是一个很好的决定因素、以查看线圈与设计的区别。 但是、我认为不值得在电路板中进行发货测量。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    如果我进一步增大电容、我将尝试看看会发生什么情况。  

    我们的发展基金还远远不够、因此、现在重新设计并不理想、但如果需要、我们必须这样做。  

    我之所以使用此设计、是因为我们之前的线圈设计由于某种原因使用了过多的功率、并且根据 webench 工具、我看到此线圈设计使用的功率更低。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    请告诉我们增加的电容是如何变化的、但我希望您遇到大约150-200pF 的电流问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    只需办理入住手续。 不同的电容值是否有助于解决此问题?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我完全忘了回来。  

    我很尴尬地说、问题是基准和传感器线圈互换了、我们一直在尝试从基准线圈侧检测金属。  

    现在一切都在正常工作。

    此致

    道格拉斯