主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 IWR1642
你(们)好
我们想知道如何使用 AWR1843AOP 和 TI 的毫米波 SDK 来测试电平计、就像 IWR6843AOP 所使用的实验室的电平感应项目一样。
如果可能 、我们希望获得用于高精度液位感应的 AWR1843AOP 演示项目。
谢谢。
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们想知道如何使用 AWR1843AOP 和 TI 的毫米波 SDK 来测试电平计、就像 IWR6843AOP 所使用的实验室的电平感应项目一样。
如果可能 、我们希望获得用于高精度液位感应的 AWR1843AOP 演示项目。
谢谢。
Kim
您好!
16xx 和 SDK 2.1上支持高精度演示。
请尝试在 AoP 板上运行预构建的二进制文件
mmWave_industrial_toolbox_4_8_0\labs\level_sensing\16xx_high_Accures\prebuild_binaries\xwr16xx_high_accuracy_lab.bin
如果这不起作用、则必须将演示移植到 AWR1843AOP。
这将需要一些工作、因为您需要使用 SDK 3.5。 您必须将演示移植到 SDK 3.5
谢谢你
Cesar
您好!
如果这不起作用、下一步是重新构建1843的演示。
遗憾的是、您只能使用毫米波 SDK 3.x 来实现这一目的
当前演示与 SDK 2.1兼容。 因此、您需要将其移植到 SDK 3.5
以下是步骤:
1) 1)更新 CCS projectspec、以便您可以构建代码
2) 2)尝试重新编译代码-将会出现编译错误。
通过进行代码更新来解决编译错误。 请查看 SDK 发行说明。 它们将指示每个版本中的新增功能。
谢谢你
Cesar