This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:使用 AWR1843AOP 的液位感应演示

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, AWR1843AOP, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1045890/awr1843aop-level-sensing-demo-using-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWR1642

你(们)好

我们想知道如何使用 AWR1843AOP 和 TI 的毫米波 SDK 来测试电平计、就像 IWR6843AOP 所使用的实验室的电平感应项目一样。

如果可能 、我们希望获得用于高精度液位感应的 AWR1843AOP 演示项目。

谢谢。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    16xx 和 SDK 2.1上支持高精度演示。

    请尝试在 AoP 板上运行预构建的二进制文件

    mmWave_industrial_toolbox_4_8_0\labs\level_sensing\16xx_high_Accures\prebuild_binaries\xwr16xx_high_accuracy_lab.bin

    如果这不起作用、则必须将演示移植到 AWR1843AOP。

    这将需要一些工作、因为您需要使用 SDK 3.5。 您必须将演示移植到 SDK 3.5

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷写  xwr16xx_high_Accuration_lab 后、它无法在 AWR1843AOP 上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这不起作用、下一步是重新构建1843的演示。

    遗憾的是、您只能使用毫米波 SDK 3.x 来实现这一目的

    当前演示与 SDK 2.1兼容。 因此、您需要将其移植到 SDK 3.5

    以下是步骤:

    1) 1)更新 CCS projectspec、以便您可以构建代码

    2) 2)尝试重新编译代码-将会出现编译错误。

    通过进行代码更新来解决编译错误。 请查看 SDK 发行说明。 它们将指示每个版本中的新增功能。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难将  CCS 项目规范从 IWR1642更新到 AWR1843AOP。

    您能否提供 CCS projectspec 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但是,我们到目前为止还没有解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下实验、了解16xx 和18xx 平台的项目规格示例

    mmWave_automotive_toolbox_3_3_0\labs\incabinsensing\front_mount_ocupiting\src

    谢谢你

    Cesar