主题中讨论的其他器件: TPS7A88、 TPS7A8101-Q1、 LP5907-Q1、 TPS796、 TLV713P-Q1
大家好、
我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一个问题: 他们对 awr1843aop 感兴趣、并且希望为自己的应用制作原型。 他们正在尝试找到适合雷达芯片的 PMIC。 TI 参考设计和产品工具推荐的所有 PMIC 芯片现已缺货。 他们希望获得一些帮助、以便做出正确的决策、从而为 awr1843aop 轻松实现 PMIC。 目前价格不成问题。 我们希望尽量减少 IC 的数量。
我可以检查 LP87524J 和 LP87524P、但目前这两个选项都不可用。 然后、我们客户的回复如下所示:
如果我想使用 LDO 实现这一点、参考设计和产品工具建议使用 TLV713P-Q1、LP5907-Q1、TPS7A8101-Q1、TPS796和 TPS7A88。 但是、这些 LDO (就我所能找到的范围而言)无法提供接近 AWR1843AOP 建议的电源规格的产品。 为什么推荐使用这些 LDO? 它们实际上是否足够用于此雷达芯片?我已发送附件中电源规格的屏幕截图。
我希望您能帮助我们解决客户问题。 非常感谢您的参与。
此致、
Gerald