This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:系统电源选择

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, TPS7A88, TPS7A8101-Q1, LP5907-Q1, TPS796, TLV713P-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1044420/awr1843aop-system-supply-selection

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: TPS7A88TPS7A8101-Q1LP5907-Q1TPS796TLV713P-Q1

大家好、  

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一个问题: 他们对 awr1843aop 感兴趣、并且希望为自己的应用制作原型。 他们正在尝试找到适合雷达芯片的 PMIC。 TI 参考设计和产品工具推荐的所有 PMIC 芯片现已缺货。 他们希望获得一些帮助、以便做出正确的决策、从而为 awr1843aop 轻松实现 PMIC。 目前价格不成问题。 我们希望尽量减少 IC 的数量。  

我可以检查 LP87524J 和 LP87524P、但目前这两个选项都不可用。 然后、我们客户的回复如下所示:

如果我想使用 LDO 实现这一点、参考设计和产品工具建议使用 TLV713P-Q1、LP5907-Q1、TPS7A8101-Q1、TPS796和 TPS7A88。 但是、这些 LDO (就我所能找到的范围而言)无法提供接近 AWR1843AOP 建议的电源规格的产品。 为什么推荐使用这些 LDO? 它们实际上是否足够用于此雷达芯片?我已发送附件中电源规格的屏幕截图。


我希望您能帮助我们解决客户问题。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    感谢您的联系。 印度的假期可能会造成反应延误。 请预计下周初收到回复。  

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您的回答。 我们将等待您的更新。  

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    可能推荐使用这些器件、因为它们用于毫米波 EVM、但不专门用于为雷达器件供电。 它们可能已用于为 EVM 上的某些其他外设供电、例如 CAN PHY 等  

    就推荐的电源解决方案而言、我们即将推出的 EVM 是使用分立式直流/直流转换器而不是 PMIC 供电的。 让我看看是否有可供您在此处分享的原理图/BOM。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。 我将等待您的进一步更新。  

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我是否可以询问我们对此是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我在这里附上了原理图和 BOM。 这使用了经过测试可满足雷达性能要求的分立式直流/直流电源设计。 请注意、本设计中使用的一些直流/直流转换器是预发布的、在网络上不可用、因此您需要联系当地的现场销售办事处以询问器件的获取情况。

     e2e.ti.com/.../PROC116A_2800_001_5F00_IWR_29005F00_BOM.xlse2e.ti.com/.../PROC116A_2800_001_5F00_IWR_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Adrian