This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在没有 PC 的情况下将器件安装在墙上、但通过 WIFI 模块从 IWR6843发送跟踪数据。
我能否使用 ESP8266 (UART)连接 IWR6843、然后将数据传输到 PC GUI? 或者、您是否有任何推荐用于远程控制的器件?
要通过 WiFi 设置毫米波传感器与 PC 之间的通信、我还需要在传感器或 GUI 中修改哪些内容?
谢谢你。
此致、
交通
您好!
是的。 这是可能的。 您可以将 UART 从器件连接到 Wi-Fi 器件、并编写程序来控制 UART。 要推出 UART、您将需要毫米波 IC 升压板。
此致、
Sudharshan K N
您好 、Sudharshan、
我想使用毫米波传感器进行跌倒检测。 我有2块板、一个是 IWR1843BOOST、另一个是不带 ICBOOST 的 IWR6843ISK。 我没有 ICBOOST、或者我是否应该尝试将跌倒检测的 bin 文件迁移到1843?
我看到有一种在不使用 ICBOOST 的情况下传输数据的方法。
我似乎可以将2条导线焊接到 USB_AR_RS232、然后可以输出 UART。
谢谢。
此致、
交通
您好!
出于开发目的、最好使用 MMWAVEICBOOST 并将 UART 连接到40引脚接头。 您还可以 在 EVM 用户指南中找到有关电路板连接的更多详细信息。
IWR1843器件在77GHz 频带下运行、IWR6843 在60GHz 频带下运行。 选择取决于最终应用。
此致、
Sudharshan K N