This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何在毫米波传感器和 PC 之间设置 WIFI 通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1843BOOST, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1045423/iwr6843isk-how-to-set-up-wifi-communication-between-mmwave-sensor-and-pc

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR1843BOOSTMMWAVEICBOOSTIWR1843

您好!

 

我想在没有 PC 的情况下将器件安装在墙上、但通过 WIFI 模块从 IWR6843发送跟踪数据。

我能否使用 ESP8266 (UART)连接 IWR6843、然后将数据传输到 PC GUI? 或者、您是否有任何推荐用于远程控制的器件?

要通过 WiFi 设置毫米波传感器与 PC 之间的通信、我还需要在传感器或 GUI 中修改哪些内容?

谢谢你。

 

此致、

交通