This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:使用 LDC0851的磁感应传感器的评估方法

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC0851EVM, LDCCOILEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042572/ldc0851-evaluation-method-for-magnetic-induction-sensors-using-ldc0851

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他部件:、 LDCCOILEVM

非常感谢你的帮助。

请告诉我如何根据 LDC0851差分感应应用的感应开关和传感器设计使用 LDC 来设计和制造磁感应传感器。
请告诉我如何在根据 LDC0851差分感应应用的电感应开关和传感器设计使用 LDC 设计和制造磁感应传感器后评估传感器。

具体而言、我想在检测到的距离内将检测到的物体靠近电感线圈时检查 LSENSE 和 GND 之间以及 LREF 和 GND 之间的电压、以此作为检查传感器运行情况的方法。

我想确认传感器的性能、因此我想确认电感线圈实际上会产生磁场、检测物体侧会产生涡流、磁场强度。

如果您有相关文章、则可以使用文档的名称。

非常感谢你的帮助。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    验证系统运行的一种方法是验证当目标与传感器之间的距离处于所需的距离时、输出电压是否会改变状态。  如果 LDC0851的输出在预期的导通和关断距离处未改变状态、则可能表示系统存在问题。   

    以下资源应提供有关 LDC0851设计注意事项的一些附加指导:

    此外、有关 在系统中设计 LDC0851的示例、您还可以查看以下参考设计: 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克雷先生

    非常感谢您的回答。
    这次、除了原型线圈之外、我还想使用 LDC_CORE_EVM 来评估 PCB 堆叠线圈。
    将电容器的大小调整为每个电路板的 C-X (A~S) X (A~S)?

    在本例中、我将使用 LDC0851EVM、由于它安装了一个68PF 电容器、我认为每个 LDC_CORE_EVM 板的 C-X 是不必要的。
    如果可能、请勿从 LDC0851EVM 上移除68PF 电容器、也不要在每个电路板的 C-X 上安装电容器。
    我不想在每个电路板的 C-X 上安装电容器。

    如果可能、我想跳过在每个电路板的 C-X 上安装电容器。

    非常感谢。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    如前所述、无需在 LDCCOILEVM 上安装电容器。  以下链接提供了有关如何 使用 两个 LDCCOILEVM 电路板与 LDC0851EVM 进行并排线圈布置原型设计的说明:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/inductive-sensing-prototype-side-by-side-coils-in-four-easy-steps

    此致、

    Mekre