This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:入口通道3D 人员计数- GUI

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135145/iwr6843aopevm-3d-people-counting-for-entryway---gui

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我想用 "3D 人员计数进入方式"演示来评估 AOPEVM 模块、如 YouTube 链接中所示。 (https://www.youtube.com/watch?v=Rf_ixb9i1Tc)

因此,我在工业 工具箱中搜索模块固件 二进制文件(预编译)和 GUI (它指示入口通道的进出人数),但我找不到它们。

那么、您能帮我获取 GUI 和相应的固件二进制文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我正在寻找 IWR6843EVM。

    选择了错误的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次表示歉意。

    正在寻找 IWR6843AOPEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定该视频中使用的确切可视化工具是否仍然是最新的、 但是、您可以转到 TI Resource Explorer 上的毫米波工业工具箱、然后转到实验->人员计数->开销3D 人员计数、以查找构建和运行此用例的最新固件的步骤、以及有关如何使用最新可视化工具的说明。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在工业 工具箱的所有版本中搜索过、但 我找不到旧版本的 GUI (如视频中所示)
    最新版本的 GUI 和固件二进制文件将计算/跟踪包装盒中可用的人员/目标数量(仅限感兴趣的领域)。
    但我们正在寻找 GUI、它将对入口和出口门的人员进行计数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我相信您会在4.10.1版本的毫米波工具箱中发现这一点:

    mmWave_industrial_toolbox_4_10_1\labs\People_Counting\高架3D_people_Counting\GUI

    最棒的
    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和建议。

    我们浏览了工业工具箱4.10.1、该文件夹中提供了两个应用。

       一个是 GUI 模板(LOAD_DEMO_fhist_player.exe)

       2.另一个是实际的 GUI (LOAD_DEMO_visualizer.exe)查找附件

    但我们正在寻找一个 GUI 应用程序、它将让人员为门的入口和出口计数。

    请帮助我找到正确的 GUI 应用、

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    在实验页中、点击下面显示的.zip 文件按钮即可找到该示例。

      

    最棒的

    不需要