This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:我能否将短语信息从一个毫米波雷达发送到另一个毫米波雷达?

Guru**** 2471700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135892/iwr1843-can-i-send-the-phrase-information-from-one-mmwave-radar-to-another-one

器件型号:IWR1843

您好!

假设我有两个雷达:一个是发送器、另一个是接收器。  我想将 短语\alpha 从发件人发送到接收人。

首先、我在 Sender 中构造两个信号、它们的短语的区别是\alpha、并逐一发送这两个信号。 (我发现 TI 的雷达具有短语移位器配置 API、因此我认为这是可能的)

然后、接收器获取这两个信号、并通过比较它们来计算\alpha。

我能否使用两个 TI 的毫米波雷达实现上述功能。 谢谢。