This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:如何实现大尺寸 FFT

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023257/iwr6843-how-to-implement-large-size-fft

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

我的客户正在将 IWR6843用于高精度应用、在 HWA 指南中、它提到了如何通过拼接实现4K FFT。 在他们使用4K 还不够、他们希望在高达8k、16k、32k FFT 的情况下执行更大的 FFT、问题是如何在 IWR6843上实现它?

期待您的宝贵意见、谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    您能否提供指向文档的链接?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4K FFT 请参阅 swru526b 第2.4节。

    我在这里需要的支持是如何实施大得多的 FFT、请在内部检查并给出有价值的评论、如果您不知道、也请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy

    我正在研究这个问题、并将在几天内返回给您。

    这应该是可能的、因为使用 DSP 具有存储器优势、但我正在尝试了解有关算法和限制的更多信息。 我们目前还没有使用 DSP 代码进行现有的毫米波 FFT 启动、客户是否愿意进行开发?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    仍在研究此问题、我们将很快为您提供更新。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    是的、客户应该负责实施、在这里需要您的帮助、请内部检查是否可以分享任何有用的文档或想法以加快进度、谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    唯一的现有拼接算法是适用于 IWR1443并利用 HWA 的4K FFT 软件。 我们必须为4K 点 FFT 执行 FFT 拼接的原因是 HWA 上支持的最大 FFT 大小为2048。  

    如果客户希望对 DSP 执行 FFT、那么他们不限于2K 点 FFT、并且使用 DSPLIB 中的 FFT 函数、他们可以执行32k 点 FFT。 客户希望使用较小尺寸 FFT 而不是单个较大的32k FFT 的 FFT 拼接、原因是什么?

    此外、请注意、如果执行更高点 FFT 的主要动机是获得更好的精度、则可能会有更高效的方法来实现此目的、例如插值、线性调频脉冲 Z 变换等  

    此致、

    AG