主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好!
我的客户正在将 IWR6843用于高精度应用、在 HWA 指南中、它提到了如何通过拼接实现4K FFT。 在他们使用4K 还不够、他们希望在高达8k、16k、32k FFT 的情况下执行更大的 FFT、问题是如何在 IWR6843上实现它?
期待您的宝贵意见、谢谢。
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Andy
唯一的现有拼接算法是适用于 IWR1443并利用 HWA 的4K FFT 软件。 我们必须为4K 点 FFT 执行 FFT 拼接的原因是 HWA 上支持的最大 FFT 大小为2048。
如果客户希望对 DSP 执行 FFT、那么他们不限于2K 点 FFT、并且使用 DSPLIB 中的 FFT 函数、他们可以执行32k 点 FFT。 客户希望使用较小尺寸 FFT 而不是单个较大的32k FFT 的 FFT 拼接、原因是什么?
此外、请注意、如果执行更高点 FFT 的主要动机是获得更好的精度、则可能会有更高效的方法来实现此目的、例如插值、线性调频脉冲 Z 变换等
此致、
AG