This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:在户外使用时、输出温度数据会偏移

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022, LM20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1022481/hdc2022-output-temperature-data-is-offset-when-used-outdoors

器件型号:HDC2022
主题中讨论的其他器件: LM20

尊敬的专家:

我的客户正在评估 HDC2022并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们使用 HDC2022来测量大气的温度和湿度。

仅当在室外使用时、测量值比在相同条件和环境下测量的参考温度高1-2°C。

由于太阳辐射的影响、是否可能表现出此类特征?

在这种情况下、它是否始终显示较高的值(1-2°C)?

(另一种产品、请参阅 LM20) 介绍了其对光特性的影响。

https://www.tij.co.jp/lit/gpn/lm20

还有其他原因吗?

我们已经参考了应用手册等、并在观察安装方法(电路板厚度、安装方式、遮阳板、通风等)的同时尝试了几次。

但测得的温度值没有变化。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    长时间暴露于紫外线或可见光会影响湿度读数、但不应影响温度测量。 您能否让客户分享电路板的布局、以便我们验证此电路板上是否没有热源?  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    感谢你的答复。

    我要求客户提供布局信息。

    客户希望离线通信。

    您能否给我提供电子邮件地址或友谊请求。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我刚刚向您发送了一份友谊请求。 请接受、以便我们可以 通过私人邮件交换我们的电子邮件。 我将通过电子邮件向您发送回复、并立即关闭此主题。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    感谢你的答复。

    我接受了你的友谊。

    当我获得客户的布局时、我将与您分享。

    请稍等片刻。

    待会见。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一