主题中讨论的其他器件: LM20
尊敬的专家:
我的客户正在评估 HDC2022并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们使用 HDC2022来测量大气的温度和湿度。
仅当在室外使用时、测量值比在相同条件和环境下测量的参考温度高1-2°C。
由于太阳辐射的影响、是否可能表现出此类特征?
在这种情况下、它是否始终显示较高的值(1-2°C)?
(另一种产品、请参阅 LM20) 介绍了其对光特性的影响。
https://www.tij.co.jp/lit/gpn/lm20
还有其他原因吗?
我们已经参考了应用手册等、并在观察安装方法(电路板厚度、安装方式、遮阳板、通风等)的同时尝试了几次。
但测得的温度值没有变化。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一