主题中讨论的其他器件:TIDEP-01024、 AWR1843AOP、 MMWAVEICBOOST
1.我想使用此 EVM 为视力障碍者进行障碍物检测
导航。 除了 EVM、我是否还必须购买毫米波 SDK 等任何其他软件 是什么
我需要购买的软件和其他附件、以测试 EVM 是否存在障碍物感应、如示例所示
您已显示在自动车门/后备箱开启中
设计指南"TIDEP-01024"规定最大距离为5米、是该距离限制
适用于参考设计或器件 AWR1843AOP
3.感应障碍物的最小距离是多少
4.为了在完成我们的设计后实现低成本的生产、无论是否需要像目标仿真器这样的任何设置、
消声室、我们是否可以使用您的中提到的一些黄金参考模型进行生产
应用手册"毫米波生产测试概述"、因为我们必须解决终端应用的低成本问题、
我们必须找到低成本生产设置的选项。
我们选择的传感器不是超声波传感器、但在设计指南"TIDEP-01024"的第11页中、
有人提到"例如、可能无法从所有角度检测其中的一些物体
范围为2米"。 它的含义是什么。
谢谢、