This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:使用 EVM 的先决条件和其他详细信息

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01024, AWR1843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1014756/awr1843aopevm-prerequisites-for-using-the-evm-and-other-details

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01024AWR1843AOPMMWAVEICBOOST

1.我想使用此 EVM 为视力障碍者进行障碍物检测

  导航。 除了 EVM、我是否还必须购买毫米波 SDK 等任何其他软件 是什么

  我需要购买的软件和其他附件、以测试 EVM 是否存在障碍物感应、如示例所示

  您已显示在自动车门/后备箱开启中

设计指南"TIDEP-01024"规定最大距离为5米、是该距离限制

  适用于参考设计或器件 AWR1843AOP

3.感应障碍物的最小距离是多少

4.为了在完成我们的设计后实现低成本的生产、无论是否需要像目标仿真器这样的任何设置、

  消声室、我们是否可以使用您的中提到的一些黄金参考模型进行生产  

  应用手册"毫米波生产测试概述"、因为我们必须解决终端应用的低成本问题、

  我们必须找到低成本生产设置的选项。

我们选择的传感器不是超声波传感器、但在设计指南"TIDEP-01024"的第11页中、

  有人提到"例如、可能无法从所有角度检测其中的一些物体

  范围为2米"。 它的含义是什么。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有理由将 AWR1843AOP 平台用于非汽车应用? 您是否对使用77GHz 频率有要求?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar、
    谢谢、
    我们正在寻找的产品是我们的建议产品
    "为视力障碍者提供导航帮助"。
    视觉障碍(VH)人员导航要求和  
    自动驾驶中的障碍物感应与类似、障碍物感应也与类似
    避免碰撞。
    目前、为 VH 人员提供的一些辅助工具正在使用超声波传感器。  
    这些传感器具有低成本、易于实施、低功耗等优势、但也存在缺点
    例如3D 障碍物感应和窄 FoV 方面的困难。 我们正在进行中
    对超声波传感器和毫米波传感器进行实验、以确定哪种方案更出色
    满足 VH 人员的要求。
    当我们需要为高度计应用构建 FMCW 雷达时、我遇到了 TI 的毫米波传感器、
    然后、我认为 FMCW 雷达可以用于 VH 的导航辅助、然后当我参考文献时、
    在使用 FMCW 雷达对 VH 人员进行障碍物识别方面、报告了许多工作
    但在24GHz 左右的频率下。 77GHz 的传感器尺寸较小、可满足我们的要求。
    我正在计划帮助、比如手控盒的大小、以便在球衣上进行剪切。
    另一点是,我们必须为它提供低成本的援助,使它对印度的许多国家都有利。  
     最大的吸引力是 AOP、我想我们不需要77GHz 范围的设备
    测试传感器。 如您的应用手册   "毫米波生产测试概述"中所述   
    我们可以使用黄金参考模型来测试生产单元。
    此外、导航辅助设备需要解决短距离问题、因为 AWR1834AOP 是为列出的
    短距离感应、如5m、我觉得该器件更适合我们的应用。
     
    总之、自 AWR1843AOP 以来
    1) 1)覆盖+/-70度的3D 感应
    2) 2)小巧的外形、吸引的是 AOP
    3)低成本
    4)短距离障碍物感应(这是我们的应用所必需的)
    5) 5)比超声波传感器更好的感应
    我们正在为我们的产品寻找此设备-"为视觉障碍者提供导航帮助"
    我们关注的一些方面是
      AWR1843AOP 的功耗
    2.任何在生产阶段需要昂贵设备的情况,可能会增加我们建议援助的成本
    3.在1米范围内+/-70度 FOV 的充足性
     
    I. Mahalakashmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    现在、我更好地了解您的应用

    我认为、毫米波 SDK 演示将是此应用使用的最佳软件。

    您是否熟悉此演示?

    我认为、与为静态物体开发的产科检测处理链相比、该软件在移动环境中的工作效果更好。

    您是否已经拥有 AoP EVM? 您可以尝试运行演示

    以下是您最初提出的问题的答案:

    1.我想使用此 EVM 为视力障碍者进行障碍物检测

      导航。 除了 EVM、我是否还必须购买毫米波 SDK 等任何其他软件 是什么

      我需要购买的软件和其他附件、以测试 EVM 是否存在障碍物感应、如示例所示

      您已显示在自动车门/后备箱开启中

    [Cesar]- SDK 软件是免费的、您只需购买 AoP EVM。 为了调试 Code Composer Studio、您还需要购买 MMWAVEICBOOST 板和电源

    MMWAVEICBOOST 评估板|德州仪器 TI.com

    设计指南"TIDEP-01024"规定最大距离为5米、是该距离限制

      适用于参考设计或器件 AWR1843AOP

    [Cesar]限制仅适用于参考设计中的特定应用。 该器件能够进一步检测

    3.感应障碍物的最小距离是多少

    请参阅

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/823821/iwr6843-minimum-distance-from-sensor-for-the-range-resolution

    4.为了在完成我们的设计后实现低成本的生产、无论是否需要像目标仿真器这样的任何设置、

      消声室、我们是否可以使用您的中提到的一些黄金参考模型进行生产  

      应用手册"毫米波生产测试概述"、因为我们必须解决终端应用的低成本问题、

      我们必须找到低成本生产设置的选项。

    [Cesar]是的、为了执行测试、您必须具有一些参考环境。

    我们选择的传感器不是超声波传感器、但在设计指南"TIDEP-01024"的第11页中、

      有人提到"例如、可能无法从所有角度检测其中的一些物体

      范围为2米"。 它的含义是什么。

    [Cesar]例如、这意味着传感器可能无法在70度时检测到反射率极低的物体。

    谢谢你
    Cesar

    谢谢你

    Cesar