This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314:在 proto 上进行的测量似乎不稳定?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508, LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018514/ldc1314-measurement-done-on-proto-do-not-seem-to-be-stable

器件型号:LDC1314
主题中讨论的其他器件: TIDA-00508

团队、

客户现在拥有原型 PCB (基于我们先前与他一起审查的设计)。
请发表评论吗?

我将使用 TI 的 SV601186A 评估板和 TIDA-00508电感式转盘 GUI 测试 LDC1314原型。 通常可以精确测量角度。 但存在问题、测量结果不稳定(请参阅下面的视频 VMW)。
这是因为 MSP430中的固件吗? 还是与原型本身相关?

e2e.ti.com/.../LDC1314.wmv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    结果不稳定意味着什么? 很遗憾、我无法播放视频。
    它们用于参考时钟的是什么?

    此致、
    John