请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1314 主题中讨论的其他器件: TIDA-00508
团队、
客户现在拥有原型 PCB (基于我们先前与他一起审查的设计)。
请发表评论吗?
我将使用 TI 的 SV601186A 评估板和 TIDA-00508电感式转盘 GUI 测试 LDC1314原型。 通常可以精确测量角度。 但存在问题、测量结果不稳定(请参阅下面的视频 VMW)。
这是因为 MSP430中的固件吗? 还是与原型本身相关?