请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 大家好、
美好的一天! 我是代表客户发表这篇文章的
大家好、我有一个 AWR1843BOOST 板。 我想查看中的中距离雷达实验室(实验07)
汽车工具箱模块。 我已将预编译的.bin 文件刷写到电路板中、没有任何问题。
当我打开 MATLAB GUI 时、它会每3秒冻结大约10秒。
我的相关系统规格为:
i7 2.8 GHz、32 GB RAM 和64位操作系统
我曾尝试过:
重新跟踪入门指南
确保我的 SOP 开关的值正确
增加波特率(我的系统是9600、可以将其增加到128000)
减小 GUI 图解范围
连接到 MM 可视化工具云、而不是依赖于 Matlab GUI (数据端口连接、而不是 CLI
端口不能)
我还没有找到解决我的问题的办法,也没有提出任何建议。
感谢您的回答。
此致、
Jonathan