This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MATLAB GUI 冻结问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1138151/awr1843boost-matlab-gui-freeze-problem

器件型号:AWR1843BOOST

大家好、

美好的一天! 我是代表客户发表这篇文章的

大家好、我有一个 AWR1843BOOST 板。 我想查看中的中距离雷达实验室(实验07)
汽车工具箱模块。 我已将预编译的.bin 文件刷写到电路板中、没有任何问题。
当我打开 MATLAB GUI 时、它会每3秒冻结大约10秒。
我的相关系统规格为:
i7 2.8 GHz、32 GB RAM 和64位操作系统
我曾尝试过:
重新跟踪入门指南
确保我的 SOP 开关的值正确
增加波特率(我的系统是9600、可以将其增加到128000)
减小 GUI 图解范围
连接到 MM 可视化工具云、而不是依赖于 Matlab GUI (数据端口连接、而不是 CLI
端口不能)
我还没有找到解决我的问题的办法,也没有提出任何建议。
感谢您的回答。

此致、
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在某些环境中、我们看到了 GUI 冻结。 然而、在我们的环境中、这种情况很少见。

    通常、这种情况发生在检测到许多点的环境中。

    您是否可以尝试禁用 USRR 点的显示并查看它是否改进了行为?

    MATLAB GUI 无法处理和显示大量检测点。

    遗憾的是、我们没有解决此问题的方法。

    谢谢你

    Cesar