This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:MRR 和波束控制 MRR 的性能

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133615/awr1843-performance-of-mrr-and-beam-steering-mrr

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:IWR1843BOOST

您好!

我的客户已从 Automotive Toolbox v3.6评估了 MRR 实验室。 检测可在长达140米的距离内正常工作、但跟踪器 ID 一致性存在问题、这似乎在目标轨迹期间无法保持。

然后、他们在几乎相同的设置中通过同一工具箱评估了波束控制实验。 问题是检测效果要差得多、仅限于仪表。

您能否就如何解决该问题提出建议? 有一种想法是将 Gtrack 集成到 MRR 中、但在进入 MRR 之前、我们想知道波束控制 MRR 的性能是否比 MRR 低。

设置差异如下:

实验 MRR 波束控制 MRR
子帧 MRR USRR+MRR
转向角 不适用 -40至+40°、°μ s 增量

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有当需要以一定的固定角度操纵光束时、光束转向才能获得更好的性能。 如果每一帧改变转向角(如演示中所示)、性能将不如 MRR 好、尤其是在角度0时

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    谢谢您。客户已设置最小和最大转向角、以便在整个车架上具有相同的转向角。 但是、结果与上述配置相同。

    请给出建议。 同样、目标不是使用波束形成。 这是为了获得 MRR 实验室(客户对其很满意)的开箱即用检测性能、但具有一致的跟踪器 ID。

    请提供建议。 谢谢你。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据这些信息、不应考虑波束形成实验室、因为它不会改善跟踪。

    我认为这里的问题是检测的稳健性。 客户是否使用/需要多模式 USRR/MRR 或仅使用 MRR 模式?

    客户是否计划设计自己的天线?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我们目前仅使用 MRR 模式。 但我们仅使用该模式、因为仅针对 TLV 3类计算跟踪器。 仅当接收到 MRR 子帧而不是 USRR 子帧时、才会构建此类型。  理想情况下、我们希望 USRR 子帧上有追踪器、因为我们还需要跟踪短距离。

    在任何情况下、我们的电流性能都足够好、 但不包括跟踪器 ID 一致性。 在 MRR 上、当跟踪器在您的字段视图中输入时、在其轨迹期间未遵循、并且可能具有或不具有唯一的轨迹 ID。 这是我们当前的挑战。  

    关于天线主题、目前我们使用的是 IWR1843BOOST EVK、未来我们将使用与 EVK 相同的天线。

    谢谢、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MRR 演示中实现的跟踪器不如 gtrack 那么稳健。

    请允许我与算法团队核实使用 gtrack 是否可以解决其中的一些问题。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    请您给我们一些反馈吗? 谢谢你。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间

    如果我正确理解、问题如下:

    • 对象正在视场中移动,并被分配跟踪器 ID。
    • 在几个帧中未检测到物体、然后消失
    • 再次检测对象并为其分配新的跟踪器 ID

    此描述是否正确?

    假设这是正确的、这与跟踪器的配置和功能相关、以便在未检测到多个帧的对象时保留跟踪器 ID。

    如果在一段时间内未检测到对象,跟踪器将无法保留 ID。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    您的假设是正确的、这就是交通监控实验室(以及其他实验室)提供状态转换参数的原因。 通过这种方式、可以在跟踪器在特定帧数期间丢失时真正消失时对其进行配置。

    无论如何、这不是这里的主题。 我们目前正在使用中距离雷达实验室、它不提供唯一或不唯一的追踪器 ID。 没有跟踪器 ID。

    在中等距离雷达上有跟踪器 ID 后、我们可以讨论其在轨迹过程中的一致性。

    是否有任何方法可以在中等距离雷达上实现此功能?  

    此致、感谢您的回答、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。

    以下是我收到的反馈:

    可以修改演示以将 ID 添加到跟踪器结构中。 必须 通过修改卡尔曼滤波器函数(在文件 Extended_Kalman_Filter_xyz.c 中)来创建/维护/更新跟踪器 ID。

    谢谢你

    Cesar