This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:脆弱性和可能的损害来源

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158365/opt4001-fragility-and-possible-sources-of-damage

器件型号:OPT4001

我们已经使用 OPT4001传感器几个月了、似乎一再发生的情况是 I2C 通信将会停止工作。 器件正在获得适当的功率、但当尝试通过 I2C 与其通信时、控制器不会接收 ACK 或任何其他有意义的信号。  

这些传感器由台式机电源提供3.3V 电压、甚至意外接收到的最高电压为5V。 安装在 PCB 上的任何可见损坏都不会造成。 我们将5Kohm 上拉电阻器连接到 SDA 和 SCL 线路、这些电阻器工作正常。 它们以低湿度储存在普通室中、温度约为22.5C。

该传感器是否对任何问题敏感并不断导致多个传感器自发故障? 我注意到、在数据表中、它建议在 VDD 和 GND 之间使用100uF 电容器、缺少该电容器是否会导致我们的传感器发生故障?

谢谢、

Keyanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyanna、

    是的、建议进行衰减。 如果没有它、器件电压可能会下降、如果在 i2c 期间发生这种情况、器件可能没有响应。 此外、这种行为是不可预料的。

    您可能还需要在 i2c 线上放置一个示波器来检查波形。 这将有助于确认 i2c 端是否存在任何问题。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们确定了 I2C 线路的范围、并确认没有来自器件的信号。 此外、2个不工作的芯片消耗的电流更大、因此在正常工作时、它们应该具有更大的电流(25mA 和80mA!) 因此、我们的电流假设是我们的系统(芯片外部)发生错误、导致过压、然后在芯片中短路并损坏芯片。