This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:响应-与 LDC1000比较、有关工作机制的问题

Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159227/ldc1101-response---comparison-with-ldc1000-questions-about-working-mechanism

器件型号:LDC1101

您好!  

但愿你一切顺利。

我一直在使用 LDC1000进行位置感应。 最近、我测试了 LDC1101。 我只是想快速确认一些事情。  

在 LDC1000上、当我的传感器最接近目标(最低 Rp)时、我会收到数字值的高端值(大约30、000个数字代码)-当我离开时、传感器计数会减少。  

在 LDC1101上、当我的传感器最接近目标(最低 Rp)时、如果数字值(0个数字代码)为低电平、当我移开时、传感器计数增加。

我查看了数据表以进行确认、但我只是想再次确认情况确实如此。  

我的另一个问题是、在数据表中、LDC 被描述为通过将 LC 振荡保持在一个恒定水平来工作。 我能否确认一下、这是保持的振荡器上的电压电平吗? 我刚才做了一个示波器、看起来是调节的电压-下图是针对 LDC1101的。

祝你一切顺利、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    对于 LDC1101、您是在 R+L 模式还是 LHR 模式下使用器件?  L 数据的关系在这两种模式之间是不同的。 这显示在用于从数据表计算频率的公式中:  

    RP+L:  

    左心率:  

    数据表中提到的恒定电平是指信号的振幅。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    只是为了澄清、这是我展示的信号吗?

    我正在使用 RP + L 模式的器件。

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    您共享的快照噪声相当大、但看起来正确。  

    单端测量(黄色为 INA、蓝色为 INB):

    差分测量:  

    LDC1101将波形调节至一致的振幅、并监控衰减以确定 Rp 和频率以确定 L  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。