Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
主题中讨论的其他器件:FDC1004
您好!
我正在开发一个油位传感器、用于测量 Buchholz 继电器(电源变压器)中的油位 目前、我有 FDC1004液位传感器、我使用 FDC1004并对液位进行了少量测量、以检查液位的工作情况(我附上了测量图片供您参考)。 对于该测量、 测量通道1和接地之间的电容。
我已经阅读了应用手册、几乎没有什么疑问、 据说由于寄生电容和其他干扰、电容是在通道1和屏蔽层之间测量的。 除此之外,还有其他原因吗?
在我们的情况下、我们需要测量油位、以便传感器与容器没有接触。 您能不能建议我们如何测量油位、也可以在将传感器放置在内部时测量通道1电极和接地电极之间的电容。与 FCD1004的应用手册不同 、传感器连接在管外侧。 我已经为您准备了设计的传感器板、您认为它在 电极宽度和电极之间的距离方面与此设计兼容吗?