This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:液位传感器-帮助

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159239/fdc1004evm-level-sensor--help

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

您好!
我正在开发一个油位传感器、用于测量 Buchholz 继电器(电源变压器)中的油位 目前、我有 FDC1004液位传感器、我使用 FDC1004并对液位进行了少量测量、以检查液位的工作情况(我附上了测量图片供您参考)。 对于该测量、 测量通道1和接地之间的电容。

我已经阅读了应用手册、几乎没有什么疑问、 据说由于寄生电容和其他干扰、电容是在通道1和屏蔽层之间测量的。 除此之外,还有其他原因吗?


在我们的情况下、我们需要测量油位、以便传感器与容器没有接触。 您能不能建议我们如何测量油位、也可以在将传感器放置在内部时测量通道1电极和接地电极之间的电容。与 FCD1004的应用手册不同  、传感器连接在管外侧。 我已经为您准备了设计的传感器板、您认为它在 电极宽度和电极之间的距离方面与此设计兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivtej、

    有源屏蔽由一个与传感器信号波形相同的低阻抗驱动器驱动。  
    与接地屏蔽相比、使用有源屏蔽可最大限度地减小屏蔽在传感器上放置的负载、同时保护传感器免受 EMI 的影响。

    我们还没有 用于验证设计或帮助设计的工具。

    我们有一个使用柔性电路的参考传感器设计。 您可以  在此处查看有关参考设计的应用手册。

    此致、
    John