This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1026922/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWR6843

你好

我将在 FMCW 模式下使用 IWR6843AOP 评估板进行原始数据采集。

配置为:  

在查看距离-多普勒图时、我看到在具有 不同多普勒频率的恒定距离单元处有2个强杂散。

根据前面的问题、我了解由于 VCO 非线性和泄漏、在59.4 GHz 和62.1 GHz 的交叉频率下会出现这种杂散。

和具有恒定频率(根据斜率转换为距离库)和非稳定多普勒。 是这样吗?

此外、它的振幅是否与接收到的信号振幅无关?

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880983/iwr6843-the-spur-of-the-tx-output-of-iwr6843

我的问题是:

1.使用 62.15-64GHz 频段是否可以消除此问题?

29.4GHz 是什么意思?  IWR6843不是从60GHz 开始?

3、我们为什么看到它也适用于相对较宽的带宽(1.7GHz)?

4、AOP 版本为什么这么高? 使用"纹波"IWR6843时、问题可以忽略不计。

5.您是否计划在将来的版本中纠正这种情况? 如果是、该情况会在何时发生?

提前感谢、

Rakefet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakefet、

    我们的一位硬件专家将为您提供此门票。 他们应该在本周回来。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakefet、

    我正在跟进此事。 您拥有什么版本的 AOP EVM?

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我们使用的是修订版 F

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakefet、  

    很抱歉耽误你的时间。 请在下面查找我们的答复:  

    1.以下链接突出显示了有关此问题的更新勘误表。 如您所见、当跨越以下所有突出显示频率时、合成器存在非线性。  

    https://www.ti.com/lit/er/swrz092a/swrz092a.pdf 

    我相信这可以回答你的第一个问题。  

    2.从 DFP 支持的角度来看、60GHz 毫米波器件支持的射频频带为57GHz 至64GHz。 为此、您可以参阅毫米波 ICD。  

    3. 如果射频带宽较小(例如<500MHz),则 Spur 效应将更加明显。 但对于更大的射频带宽、例如、 在您的情况下、这种影响应该很小。  

    由于工艺变化、这可能会稍微依赖于器件上的器件。  

    5.目前,我们没有这方面的时间表。 避免窄带宽斜升是我们必须提供的唯一解决方案/建议。  

    希望这能澄清您的顾虑并让您快速入门。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    石田